结果:找到"集成库 ad 灾难性故障",相关内容689条
- 标准版EDA在线可以画图但自己的工程管理页无法显示会是什么原因?
- 浏览器是CHROME工程管理页面网址是https://u.lceda.cn/account/user/projects/all但是不能正常显示内容,一片空白大家有同样的故障吗
- 所属专栏: 使用教程 标签: 工程管理页面 故障 发帖人:新手温馨提示 发帖时间:2023-12-28 22:20:00
- 舵机常见的故障原因分析以及解决方法
- 首先,在我们分析故障原因之前,有几点注意事项需要注意:l不能盲目拆机,应先弄清楚故障是舵机外部还是内部,以免浪费时间和扩大故障l舵机的元器件不能盲目拆卸,拆卸时不能太过用力,以免损坏原件和造成新的故障l不能随便调整,调整时应做好记录,调整对故障无作用应放回原位l拆卸的时候要做好记录,不能丢失和混淆各种部件,弄错元器件以及导线的安装位置和方向l避免焊锡或残渣造成短路;带电操作的时候,应做好防护和绝缘,避免造成短路分析方法通过观察可能直接找出故障点,有些故障可直接排除,如焊接、装配故障。但需要指出的是,许多故障仅为表面现象,表面现象下面可能隐藏着更深层的原因,必须根据故障现象,对相应电路的相应电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 修理 故障 微型伺服器 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-12-01 11:05:00
- 关于DRAM方面的知识
- 大家有关于DRAM方面的技术网站交流?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 高集成 发帖人:广东渣渣G 发帖时间:2023-07-22 13:14:00
- 可用模拟和PWM信号调光的高压线性LED驱动集成电路CN5502
- 概述CN5502是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。调光控制输入管脚和芯片内部的130HzPWM信号产生电路允许使用模拟和PWM信号进行调光,模拟信号调光可以实现剧院调光效果。CN5502内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。CN5502的EQ管脚能够在多个CN5502并联使用时起到电流均衡的作用。其它功能包括5V稳压输出和热调制等。CN5502采用散热能力增强型的8管脚SOP封装和8管脚DFN封装...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 高压线性LED LED驱动 集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:11:00
- 提取库文件询问
- 我在用提取库文件功能后发现,eda并不会提取原有的器件描述,和制造商等别的一些属性,是我有哪些东西没有设置好吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: AD库 描述 属性 发帖人:一个帅小伙 发帖时间:2020-04-16 10:55:00
- 集成电路无功能角怎么处理?
- 请教一下,,原理图设计网络检查总不过,集成电路的空引脚总显示错误,PCB中空引脚不标网络编号可以,原理图中怎么处理呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 集成电路 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-08-02 10:02:00
- 16位AD推荐!宽量程!
- ADS8689器件属于集成数据采集系统,基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。此类器件采用高速高精度SARADC、集成模拟前端(AFE)输入驱动器电路、高达±20V的过压保护电路以及一个温度漂移极低的4.096V片上基准。此类器件由5V模拟单电源供电,但支持±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V和±2.56V实际双极输入范围以及0V至12.288V、0V至10.24V、0V至6.144V和0V至5.12V单极输入范围。各输入范围的增益和偏移误差均可在特定数值范围内进行调节,确保直流精度较高。通过针对器件内部寄存器进行编程可选择输入范围。该器件提供恒定阻性输入阻抗...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: AD采集 宽量程 发帖人:gggg6666 发帖时间:2018-06-12 23:29:00
- 立创ad库中的393画跑偏了
- a组和,b组都偏了
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 立创ad库 发帖人:geek 发帖时间:2017-11-09 15:36:00
- help,安装集成库头疼了
- 搞了一个早上,头疼。这个东西很不友好。那个是SVN更复杂。从ad加载svn的那个库也没帖子说。自己安装集成库,还出现没封装,灾难性故障。第一次打stm,第一步连环境都弄不了。官方也没明确教程。期望改进。参考这个【汇总】SMT相关的教程汇总http://club.szlcsc.com/article/details_2634_1.html新手求救
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 集成库 ad 灾难性故障 发帖人:小马哥444444 发帖时间:2017-10-23 11:33:00
- 灾难性的负片工艺再出江湖,用此工艺为品质灾难!
- 今天有一个客户剪切在其它板厂的WIP进度在问我,说什么是全板电镀,本不想说出这个行内的隐情(其中有一家采用此工艺的以本人关系不错)想不到另外还有同行还在做此工艺,但是想想还是说出来,给大家普及一下知识也是不错:1)全板电镀工艺,也就是行内俗称的负片工艺,说得很更通俗易懂一点:负片工艺就是少了一道电锡保护工序的工艺,少掉一道工序则成本低,交期快!2)普及一下知识,让大家知道,如果你选择负片的工厂,孔环要足够大,你的插键孔越小越好3)上了此工艺同行的肯定会慢慢意识到此工艺致命缺陷,会尽快放弃,否则认为PCB打样这个行业不可靠,做到国外,认为中国的产品不可靠,行业做死了,谁都不是受益者!一:负片工...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 负片工艺 灾难性 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-08-02 11:00:00
返回